DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Emparejamiento del interruptor inalámbrico con módulo de pulsador

  1. Pulse brevemente el pulsador superior 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.

  2. Pulse brevemente el módulo de pulsador 5 veces consecutivas con gran rapidez.

    Si el emparejamiento se realiza correctamente, el LED verde del interruptor inalámbrico y el módulo de pulsador dejarán de parpadear. Cuando el módulo de pulsador está conectado al relé o al inserto de regulador, la luz conectada parpadea unas cuantas veces. De manera similar, si el módulo de pulsador está conectado al inserto de persiana, la persiana se mueve hacia arriba y hacia abajo varias veces.

También puede utilizar los siguientes escenarios para emparejar un interruptor inalámbrico con un módulo de pulsador:

  • Interruptor inalámbrico de 1 tecla (B) con módulo de pulsador de 1 tecla (A): empareje el interruptor inalámbrico con el módulo de pulsador.

  • Interruptor inalámbrico de 1 tecla (B) con módulo de pulsador de 2 teclas (A): empareje el interruptor inalámbrico con el módulo de pulsador izquierdo o derecho. También puede emparejar otra tecla basculante del módulo de pulsador con otro interruptor inalámbrico.

  • Interruptor inalámbrico de 2 tecla (B) con módulo de pulsador de 1 teclas (A): empareje el interruptor inalámbrico izquierdo o derecho con el módulo de pulsador. También puede emparejar otra tecla basculante del interruptor inalámbrico con otro módulo de pulsador.

  • Interruptor inalámbrico de 2 tecla (B) con módulo de pulsador de 2 teclas (A): empareje el interruptor inalámbrico izquierdo con el módulo de pulsador izquierdo o derecho, o bien el interruptor inalámbrico derecho con el módulo de pulsador izquierdo o derecho.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?