DUG_Módulo soporte de tecla simple/doble conectado_WH-08

Ajuste de la localización del dispositivo

Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.).
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos, seleccione en la lista el dispositivo cuya localización desea cambiar.
  3. Pulse Localización para abrir la pantalla de configuración.
  4. En la pantalla Configuración de dispositivo, puede introducir el Nombre de la nueva habitación (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente. Pulse Eliminar de la habitación (C).
  5. Una vez que se hayan realizado los cambios, pulse Enviar (D).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.