DUG_Módulo para pulsador, 1 o 2 teclas_WH-05

Configuración del comportamiento del indicador LED

Con la aplicación Wiser Home, puede configurar el comportamiento del indicador LED en su dispositivo para identificar el estado del dispositivo.

  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Pulse Dispositivos > Luces.

  3. Seleccione el dispositivo que desea actualizar y pulse Comportamiento del indicador LED.

    NOTA: Si no puede encontrar la opción en su aplicación, restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica y realice el proceso de emparejamiento.
  4. Seleccione una de las siguientes opciones según sus preferencias.

    Encendido cuando se enciende

    El LED se enciende cuando el dispositivo está encendido.

    LED apagado cuando la alimentación está conectada

    El LED se apaga cuando el dispositivo está encendido.

    Siempre apagado

    El LED permanece apagado todo el tiempo.

    Siempre encendido

    El LED permanece encendido todo el tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?