DUG_Módulo soporte de tecla simple/doble conectado_WH-07

Información sobre el dispositivo

Con el módulo soporte de 1 tecla/2 teclas conectado (en adelante denominado módulo soporte), puede realizar diversas funciones, en función del mecanismo, como conmutar, regular y controlar las persianas. El módulo soporte puede conectarse al Wiser Hub de segunda generación.

El módulo soporte se puede completar con:

Características de un soporte de tecla

  • El orte de tecla admite funcionalidades tales como conmutación, regulación y control de persianas.

  • Con la aplicación Wiser, puede combinar los ajustes de uno o más dispositivos para formar un Momento o una Automatización.

  • Puede crear una programación para las diversas funciones del dispositivo de una manera sencilla según sus requisitos específicos de comodidad y conveniencia.

1 tecla, combinación de:

  1. Mecanismo

  2. Bastidor

  3. Soporte de tecla

  4. Interruptor basculante

SUGERENCIA: Interruptor de 1 tecla mostrado arriba con mecanismo de 1 canal, soporte de tecla simple, interruptor basculante de 1 tecla y bastidor; para el interruptor de 2 teclas, seleccione mecanismo de 2 canales, soporte de tecla doble, interruptor basculante de 2 teclas y su bastidor.
NOTA:
  • Esta guía del usuario del dispositivo muestra la vinculación, la configuración y otras características del interruptor, el regulador, la persiana y el control de persiana de 1 tecla. Lo mismo puede hacerse para el dispositivo de 2 teclas compatible.

  • El módulo soporte de 1 tecla solo se puede combinar con un mecanismo de 1 tecla, mientras que el módulo soporte de 2 teclas solo se puede combinar con un mecanismo de 2 teclas. No existe la combinación de soporte de tecla simple con un mecanismo de doble.

Opciones de control

Control residencial mediante la aplicación Wiser Home: Para controlar el soporte de tecla a través de la aplicación Wiser necesitará el Wiser Hub. Consulte Vinculación del dispositivo.

Funcionamiento directo: el interruptor de control de persiana se puede controlar en todo momento directamente desde el sitio. También puede conectarlo con pulsadores mecánicos dobles. Consulte Funcionamiento manual.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?