DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Apertura/cierre de la persiana usando la aplicación

Para abrir/cerrar la persiana:
  1. En la pestaña Control, toque Todos o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.
  2. Toque (A) o (B) de la persiana o de las lamas de la persiana para abrirla o cerrarla.
    SUGERENCIA: También puede abrir o cerrar la persiana o las lamas de la persiana:
    • Seleccionando la persiana o las lamas de la persiana y usando el deslizador en la pantalla de control del dispositivo para abrirlo/cerrarlo.

    • Cuando lo añade a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Administrar favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

      NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema de Wiser, el Control no estará visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?