DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Creación de una automatización

Siga estos pasos para crear una automatización:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización y toque para crear una automatización.
  3. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
    • Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.

    • Cualquier condición: se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.

    CONSEJO: puede elegir la imagen de portada que representa su automatización tocando .
  4. Toque Añadir condiciones (B) y seleccione una de las siguientes opciones (C).
    • Cambio de estado del dispositivo (seleccione el dispositivo): se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
    • Modo Ausente (activar o desactivar): el modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces, cerrar la persiana, etc. Para obtener más información acerca del Modo Ausente, consulte la Guía del usuario del sistema.
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
    1. En este ejemplo, seleccionaremos Cambio de estado del dispositivo y escogeremos un dispositivo para ajustar la condición. A continuación, seleccionaremos el estado del dispositivo que activará la automatización, como el estado de encendido de un interruptor de relé.
    2. Después de seleccionar el dispositivo, toque Aceptar en la pantalla de arriba a la derecha.
      SUGERENCIA: Si quiere cambiar la condición, muévala hacia la izquierda y toque el icono de papelera. A continuación, añada una nueva condición con los parámetros requeridos.
  5. Para empezar su automatización a una hora específica, toque Cuándo > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes opciones (D):
    NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.
    • Hora específica del día: la automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
    • Período de tiempo: la automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, o del atardecer al amanecer, o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  6. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: seleccione el dispositivo y establezca el estado del dispositivo que desee.
    • Enviar notificación: se le notificará si se cumple la condición.
    • Activar un momento: seleccione un momento para activarlo durante la automatización.
    • Espera: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.
    1. En este ejemplo, seleccionaremos inicialmente Controlar un dispositivo y seleccione Persiana (F) como el dispositivo para desencadenar una acción; más adelante, seleccionaremos la opción Retardo para añadir un retardo en la automatización.
      IMPORTANTE: No puede seleccionar el mismo dispositivo para el que seleccionó Añadir condiciones en el paso 4. El dispositivo debe ser diferente.
    2. Configure el estado, como el estado Abierto o Cerrado de la persiana. A continuación, toque Aceptar en la pantalla de arriba a la derecha.

      O BIEN

    3. Toque otra vez Añadir una acción y seleccione la opción Retardo.
    4. Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de espera a 1 minuto. A continuación, toque Aceptar en la pantalla de arriba a la derecha.
  7. Toque Guardar.
    La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Toque el interruptor de alternancia (G) en la página Automatización para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?