DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Indicaciones LED

Emparejamiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse 3 veces el pulsador de arriba a la derecha.

El LED parpadea en naranja una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Una vez completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde fijo durante unos segundos antes de apagarse.

Reinicio del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

El LED parpadea en rojo una vez por segundo.

El dispositivo se encuentra en modo de reinicio. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED comienza a parpadear en verde, antes de apagarse.

Nivel de batería

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en rojo una vez cuando se pulsa un pulsador.

La batería está baja (<10 %). Sustituya la batería del interruptor inalámbrico.

NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?