DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el interruptor inalámbrico a los valores por defecto de fábrica cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Restablecer el interruptor inalámbrico:

  1. Pulse brevemente 3 veces el pulsador de arriba a la derecha (<0,5 s) y, seguidamente, mantenga una cuarta pulsación durante (>10 s).
    SUGERENCIA: En caso de un interruptor inalámbrico de 1 tecla, pulse brevemente 3 veces la parte central de arriba del pulsador (<0,5 s) y, seguidamente, mantenga pulsado el pulsador (>10 s).
  2. Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón.
    El LED deja de parpadear cuando se restablece correctamente el dispositivo.
  3. El interruptor inalámbrico se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA:
    • Después del restablecimiento, el LED se apaga para ahorrar batería.
    • Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?