DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Cambio del dispositivo de 1 tecla a 2 teclas

Puede cambiar el modo del interruptor inalámbrico de 1 a 2 teclas antes de emparejar su dispositivo al Hub/Gateway.
NOTA: El interruptor inalámbrico se encuentra en modo de 1 tecla de forma predeterminada.
Siga estos pasos para cambiar el modo:
  1. Retire la tecla basculante de 1 tecla del módulo.

    AVISO
    Daños en el módulo
    El módulo está bloqueado en la tecla basculante. Utilice un destornillador y retire cuidadosamente la tecla basculante del módulo.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  2. Monte la tecla basculante de 2 teclas en el módulo.

  3. Inserte el módulo en el marco desde la parte frontal y asegúrese de que encaja en su sitio.

  4. Mantenga pulsados los pulsadores superior derecho e inferior izquierdo simultáneamente durante 10 segundos hasta que el LED empiece a parpadear en rojo.

    El LED rojo indica el proceso de conmutación. El interruptor inalámbrico ha cambiado al modo de 2 teclas.

NOTA: Para volver a cambiar el modo a 1 tecla, restablezca el dispositivo y sustitúyalo por una tecla basculante de 1 tecla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?