DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

LED-Anzeigen

Gerät koppeln

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die obere rechte Taste 3 Mal.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde orange.

Der Verbindungsmodus bleibt 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED einige Sekunden lang permanent grün auf, bevor sie sich ausschaltet.

Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie den Drucktaster dreimal und halten Sie ihn einmal für > 10 s gedrückt.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde rot.

Das Gerät ist im Zurücksetzungsmodus. Das Gerät startet dann neu und die LED beginnt grün zu blinken, bevor sie erlischt.

Batteriestand

LED-Anzeige

Status

Die LED blinkt einmal rot, wenn eine Taste gedrückt wird.

Die Batterie ist niedrig (< 10 %). Tauschen Sie die Batterie des Funktasters aus.

HINWEIS: In der App wird eine Benachrichtigung angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?