DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Eliminación del dispositivo del sistema

Puede eliminar el interruptor inalámbrico del sistema Wiser.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Interruptor inalámbrico de dos teclas conectado > Eliminar (A).

NOTA: Al eliminar el dispositivo, se reiniciará con los valores por defecto de fábrica.
SUGERENCIA: Si el dispositivo sigue en el sistema, reinicie el dispositivo de forma manual. Consulte Reinicio del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?