DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Funcionamiento del regulador

Puede encender/apagar el regulador y ajustar su brillo usando el interruptor inalámbrico emparejado.
  • Realice 1 pulsación corta de la parte de arriba o abajo del interruptor inalámbrico (>0,5 s) para encender/apagar la carga conectada (A).

  • Realice una pulsación larga de la parte de arriba o de abajo del interruptor inalámbrico (>0,5 s) para aumentar o reducir el brillo de la carga conectada (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?