DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Información sobre el dispositivo

El interruptor inalámbrico de 1 o 2 teclas conectado (en adelante denominado interruptor inalámbrico/interruptor de localización libre) es un interruptor inalámbrico alimentado por batería que se utiliza para controlar un grupo de dispositivos Zigbee (como iluminación/persianas) dentro de la misma red Zigbee.

El dispositivo se puede configurar a través de la aplicación Wiser Home.

Ventajas de utilizar un interruptor inalámbrico:

  • Interfaz fácil de usar e intuitiva: ideal para niños (cuando se coloca en la parte inferior de la pared) y para personas mayores que no estén tan familiarizadas con los teléfonos inteligentes.

  • Fácil instalación en la pared: no se requiere cableado.

  • Fácil de controlar en lugares donde normalmente no se podrían instalar interruptores.

Características de un interruptor inalámbrico:

  • Con la aplicación, puede agregar varias acciones (como control de iluminación/persianas) al interruptor inalámbrico.

  • Mediante el uso de la aplicación, puede añadir momentos al interruptor inalámbrico (como el MOMENTO de noche de cine o de buenas noches).

  • Notificación de batería baja en la aplicación.

NOTA:
  • Esta guía del usuario del dispositivo muestra el emparejamiento, la configuración y otras características del interruptor inalámbrico conectado de 2 teclas. Lo mismo se aplica en el caso del interruptor inalámbrico conectado de 1 tecla.

  • Los materiales de construcción pueden provocar interferencias que afectan a las distancias del Hub al dispositivo y de dispositivo a dispositivo. Al aire libre, no hay interferencias, por lo que la distancia puede ser mucho mayor.

  • El interruptor inalámbrico puede utilizarse como parte de la solución de control de habitación Quick Home Connect.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?