DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Identificación del dispositivo

Puede identificar un interruptor inalámbrico entre los demás dispositivos disponibles en la habitación.

Para identificar el interruptor inalámbrico:

  1. 3 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador de arriba a la derecha.

    El interruptor inalámbrico se reactiva durante un minuto y el LED de estado parpadea en verde 5 veces y, a continuación, se para.

  2. En la pantalla de Inicio pulse > Dispositivos > Interruptor inalámbrico de dos teclas conectado > Identificar (A).

    El LED de estado parpadea en verde tras haber identificado correctamente el interruptor inalámbrico.

    NOTA: El interruptor inalámbrico puede tardar hasta un minuto en indicar el LED de estado.
  3. Pulse OK cuando haya terminado de identificar el interruptor inalámbrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?