DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Bedienung eines Dimmers

Sie können den Dimmer mit dem gekoppelten Funktaster ein-/ausschalten oder die Helligkeit anpassen.
  • Drücken Sie kurz (< 0,5 s) oben oder unten auf den Funktaster, um die angeschlossene Last (A) ein- oder auszuschalten.

  • Drücken Sie lang (> 0,5 s) oben oder unten auf den Funktaster, um die Helligkeit der angeschlossenen Last (B) zu erhöhen oder zu verringern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?