DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Gerät aus dem System entfernen

Sie können den Funktaster aus dem Wiser-System entfernen.
  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Connected-Funktaster 2-fach > Löschen (A).

HINWEIS: Durch Entfernen des Geräts wird es auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
VORSCHLAG: Wenn das Gerät noch im System ist, setzen Sie das Gerät manuell zurück. Siehe Das Gerät zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?