DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Gerät konfigurieren

Der Bildschirm Gerätedetails ermöglicht es Ihnen, die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Geräte > Connected-Funktaster 1-fach / Connected-Funktaster 2-fach.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Steuerung > Gerät auswählen (1-fach/2-fach Funktaster) > > Geräteeinstellungen navigieren.

    A

    Gerätename: Tippen, um den Gerätenamen zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Umbenennen des Geräts.

    B

    Platzierung: Tippen, um das Gerät einem beliebigen Raum zuzuweisen (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Siehe Geräteplatzierung einstellen für weitere Informationen zum Festlegen der Platzierung.

    C

    Identifizieren: Tippen, um das Gerät zu identifizieren. Die Status-LED blinkt rot und die verbundenen Beleuchtungsgeräte blinken an/aus, sobald der Schalter erfolgreich identifiziert wurde.
    Tippen Sie auf OK, um die Identifizierung des Geräts abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Gerät identifizieren.

    D

    Löschen: Tippen, um das Gerät aus dem System zu entfernen.

    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts wird auch der Funktaster zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen leuchtet die LED gelb und zeigt damit an, dass der Funktaster für die Kopplung bereit ist.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Tasters ein Problem auftritt, lesen Sie bitte Gerät zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?