Taster-Modul
- Drücken Sie den oberen Drucktaster 5-mal kurz hintereinander am Funktaster.
- Drücken Sie das Taster-Modul 5-mal kurz hintereinander.
Nach der erfolgreichen Kopplung hört die grüne LED am Funktaster und am Taster-Modul auf zu blinken. Wenn das Taster-Modul mit dem Relais oder Dimmer-Einsatz verbunden ist, blinkt die verbundene Leuchte einige Male. Ebenso bewegt sich die Jalousie einige Male nach oben und unten, wenn das Taster-Modul mit dem Jalousieschalter-Einsatz verbunden ist.
In den folgenden Szenarien können Sie einen Funktaster auch mit einem Taster-Modul koppeln:
-
Funktaster 1fach (B) mit Taster-Modul 1fach (A): Koppeln Sie den Funktaster mit dem Taster-Modul.
-
Funktaster 1fach (B) mit Taster-Modul 2fach (A): Koppeln Sie den Funktaster entweder mit dem linken oder rechten Taster-Modul. Sie können auch eine weitere Wippe des Taster-Moduls mit einem anderen Funktaster verbinden.
-
Funktaster 2fach (B) mit Taster-Modul 1fach (A): Koppeln Sie entweder den linken oder rechten Funktaster mit dem Taster-Modul. Sie können auch eine weitere Wippe des Funktasters mit einem anderen Taster-Modul koppeln.
-
Funktaster 2fach (B) mit Taster-Modul 2fach (A): Koppeln Sie den linken Funktaster entweder mit dem linken oder rechten Taster-Modul oder den rechten Funktaster entweder mit dem linken oder rechten Taster-Modul.