DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Technische Daten

Batterie

CR2032

Lebensdauer der Batterie

Bis zu 5 Jahre (je nach Häufigkeit der Verwendung und Batteriequalität)

Schutzart

IP20

Betriebsfrequenz

2405-2480 MHz

Max. Hochfrequenzleistung übertragen

<10 mW

Reichweite

100 m auf freier Fläche

Betriebstemperatur

-5 bis 45 °C

Relative Feuchtigkeit

5 % bis 95 %

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?