DUG_Unica Shutter_WH-08

Calibración de la persiana sin la aplicación Wiser

Para configurar la calibración sin la aplicación Wiser:
  1. Desmonte la tecla basculante del interruptor de control de la persiana.

    NOTA: Retirar la tecla basculante ayuda a usar a la vez los pulsadores superior e inferior. Si no retira la tecla basculante, podrá usar el pulsador superior o el inferior.

  2. Presione los pulsadores inferior y superior durante 3 segundos.

    El LED de estado parpadea en verde.

    • Si la persiana no está en una posición completamente abierta, comenzará a abrirse y alcanzará la posición superior.

    • En este paso, la persiana no se moverá si ya está en la posición abierta.

    NOTA: El LED parpadea en verde durante el proceso de calibración.

  3. Pulse brevemente el pulsador superior cuando la persiana se abra completamente.

    La persiana comienza a cerrarse y alcanza la posición inferior.

  4. Cuando la persiana llegue a la posición inferior, presione inmediatamente el pulsador superior una vez.

    La persiana comienza a abrirse y alcanza la posición superior.

  5. Cuando la persiana llegue a la posición superior, presione inmediatamente el pulsador superior una vez.

    La persiana comienza a moverse y automáticamente alcanza una posición media para terminar la calibración.

    NOTA: La posición exacta de la persiana depende del tipo de persiana, motor y construcción mecánica. En base a esto, la posición media diferirá.

  6. Monte de nuevo la tecla basculante en el interruptor de control de persiana.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?