Calibragem do estore sem a aplicação Wiser
-
Remover a tecla do interruptor do controlo de estores.
NOTA: A remoção da tecla ajuda a utilizar os botões de pressão superior e inferior em conjunto. Sem remover a tecla, pode utilizar tanto os botões de pressão superior como inferior. -
Prima o botão de pressão inferior e superior durante 3 segundos.
O LED de estado pisca a verde.
-
Se o estore não estiver na posição de completamente aberto, começa a abrir e alcança a posição superior.
-
Neste passo, se o estore já estiver na posição aberta, então não haverá movimento do estore.
NOTA: O LED pisca a verde através do processo de calibragem. -
-
Prima ligeiramente o botão de pressão superior quando o estore abrir completamente.
O estore começa a fechar e alcança a posição inferior.
-
Quando o estore chegar à posição inferior, prima imediatamente o botão superior uma vez.
O estore começa a abrir e alcança a posição superior.
-
Quando o estore chegar à posição superior, prima de imediato o botão de pressão superior uma vez.
O estore começa a mover-se e alcança automaticamente a posição do meio para terminar a calibragem.
NOTA: A posição exata do estore depende do tipo de estore, do motor e da construção mecânica. Com base nisto, a posição média irá diferir. -
Voltar a montar o basculante no interruptor do controlo da persiana.