DUG_Unica Shutter_WH-08

Datos técnicos

Tensión nominal

230 V CA, 50 Hz

Potencia nominal

Tipo de carga Nombre de carga Valor de carga
Motor 500 W

En espera

Máximo 0,4 W

Terminales de conexión

Bornes a tornillo para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidad de extensión

Pulsadores dobles convencionales, número ilimitado, máx. 50 m

Protección externa de fusible

Interruptor automático de 10 A

Corriente nominal

4 A, cosφ = 0,6

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

<10 mW

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?