DUG_Estores Unica_WH-08

Informações técnicas

Tensão nominal

CA 230 V, 50 Hz

Potência nominal

Tipo de carga Nome da carga Valor da carga
Motor 500 W

Stand-by

Máximo 0.4 W

Terminais de ligação

Terminais de parafusos para máx. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm

Unidade extensora

Botões de pressão mecânicos duplos, número ilimitado, máx. 50 m

Proteção de fusível externa

Disjuntor de 10 A

Corrente nominal

4 A, cosφ = 0.6

Frequência de funcionamento

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?