DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Définition du réglage en lux

Vous pouvez définir la valeur seuil pour les plages en lux (telles que très sombre, sombre, lumineux et très lumineux) de l’environnement. Cela permet d’éviter la fausse détection provoquée par des changements d’intensité lumineuse.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Lumières > Variation de sensibilité > Seuil de niveau lux.
  3. Faites glisser la barre de défilement pour définir la valeur du seuil de niveau lux.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez également sélectionner Utiliser la valeur du niveau de Lux actuel pour définir le niveau de lux actuel comme niveau de seuil. Si la valeur du niveau de Lux actuel dépasse 1 023, cette option est désactivée.

    • Pour régler votre variateur à capteur de mouvement afin de détecter les mouvements sans allumer les lumières, faites glisser la barre de défilement pour régler le seuil sur 0. La détection de mouvement fonctionnera toujours, mais les lumières ne s'allumeront pas.

    Les plages de niveau de lux sont les suivantes :

    • Très sombre : < 6 lux

    • Sombre : 6-100 lux

    • Lumineux : 101-300 lux

    • Très Lumineux : > 300 lux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?