DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

Vous pouvez appairer votre appareil à la passerelle Wiser pour y accéder et le commander.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > > Lumières > Variation de sensibilité.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Lumières > Variation de sensibilité.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois (< 0,5 s) sur le bouton-poussoir et assurez-vous que la LED clignote en orange.
    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.
    NOTE: Si la LED ne clignote pas en orange, consultez les instructions en tapant sur La LED ne clignote pas en orange ? ou reportez-vous à Dépannage.
  5. Appuyez sur pour saisir le nom de l’appareil.
  6. Appuyez sur Suivant, attribuez l’appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
    IMPORTANT: L’écran suivant affiche l’écran Paramètres de l’équipement, dans lequel vous avez la possibilité de configurer les paramètres lors du processus d’appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration de l’appareil.

    Une fois l’appareil appairé, un écran d’appairage réussi s’affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    Le variateur à capteur de mouvement est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle, sous les onglets Tout et Pièce.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?