DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Réglage du minuteur de détection de mouvement

Vous pouvez régler le minuteur de détection de mouvement.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Lumières > Variation de sensibilité > Minuteur de détection de mouvement et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • 15 s

    • 30 s

    • 45 s

    • 1 min

    • 5 min

    • Heure précise

    SUGGESTION: La fonction Heure précise vous permet de définir manuellement la durée pendant laquelle la lumière doit rester allumée après la détection d'un mouvement. La durée maximum que vous pouvez ajouter est de 59 minutes 59 secondes.
    NOTE: Le minuteur de détection de mouvement est réglé par défaut sur 5 min.
  3. Appuyez sur Enregistrer dans l’écran en haut à droite.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?