DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le variateur à capteur de mouvement.
  2. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également activer/désactiver l’appareil sur l’écran de contrôle de l’appareil, en appuyant sur (B) pour activer/désactiver le variateur à capteur de mouvement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?