DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut de l’appareil.

Appuyez 3 fois brièvement (< 0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis effectuez un appui long (> 10 s) sur le bouton-poussoir.
Au bout de 10 s, la LED commence à clignoter en rouge, puis relâchez le bouton-poussoir.

Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, l’appareil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE: Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que l’appareil est prêt pour l’appairage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?