DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

Configuration du comportement à la mise sous tension

Vous pouvez régler le niveau de luminosité de votre appareil lorsqu’il est allumé.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Equipements > Lumières.

  3. Sélectionnez l’appareil à mettre à jour et appuyez sur Comportement à la mise sous tension.

    NOTE: Si vous ne trouvez pas cette option dans votre application, réinitialisez l’appareil aux réglages d’usine et effectuez le processus d’appairage.
  4. Sélectionnez l’une des options suivantes selon vos préférences :

    Dernier niveau de luminosité activé : La lumière s’allume avec la même luminosité qu’à sa dernière extinction.

    Niveau de luminosité spécifique : Cette option vous permet d’obtenir le niveau de luminosité désiré chaque fois que vous allumez la lumière. Faites glisser la barre de défilement pour définir la luminosité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?