DUG_ Variateur à capteur de mouvement connecté_WH-01

À propos de l’appareil

Le Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED (ci-après dénommé variateur à capteur de mouvement) détecte les sources de chaleur mobiles (les personnes, p. ex.) et peut estomper les charges ohmiques, inductives ou capacitives et les mettre sous tension pendant un temps de sur-course réglable.

Options de commande

Contrôle à domicile : Pour commander le capteur de mouvement via l’application Wiser Home, vous aurez besoin de la passerelle Wiser.

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander le détecteur de mouvement directement sur site. Vous pouvez également raccorder de nombreux boutons-poussoirs mécaniques pour contrôler l’appareil.

Fonctions

  • Détection automatique de charge.

  • Protection thermique, résistant aux surcharges, protection contre les courts-circuits, démarrage progressif, arrêt progressif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?