DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Acerca do dispositivo

O Detetor de movimento com interruptor 10A conectável (doravante referido como Interruptor do sensor de movimento) deteta fontes de calor em movimento (por exemplo, pessoas) e pode ligar cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas para um tempo de sobrecurso ajustável.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o interruptor do sensor de movimento através da aplicação Wiser Home, irá necessitar do Wiser Hub.

Operação direta: O interruptor do sensor de movimento pode ser sempre controlado diretamente no local. É também possível ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Funções

  • Área de deteção.

  • Modo automático, operação manual.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?