DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Modo ausente

O modo ausente desliga automaticamente o Interruptor do sensor de movimento. Por exemplo, quando se está fora de casa durante muito tempo, a luz não deve acender-se devido a falsas deteções de movimento. Esta funcionalidade garante que o dispositivo permanece desligado mesmo que seja detetado movimento, ajudando a poupar energia.

  1. No ecrã Inicial, toque em > Modo ausente.

  2. Na secção LUZES, toque no botão Interruptor de movimento (A) para o adicionar ao Modo ausente.

SUGESTÃO: Para obter mais informações sobre o modo ausente, consulte o tópico Modo ausente no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?