DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Definir as definições lux

Pode definir o valor limite para intervalos de lux (como muito escuro, escuro, claro e muito claro) do ambiente. Isto evitará a deteção falsa causada por alterações na intensidade da luz.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento > Limite do nível de lux.
  3. Arraste a barra deslizante para definir o valor do limite de lux.
    SUGESTÃO:
    • Também pode selecionar Utilizar o valor de lux atual para definir o nível de lux atual como o nível de limite. Se o valor de lux atual for superior a 1023, esta opção é desativada.

    • Para definir o seu sensor de movimento interruptor para detetar movimento sem acender as luzes, arraste a barra deslizante para definir o limite até 0. A deteção de movimento continuará a funcionar para todos os efeitos, mas as luzes não se acenderão.

    Os intervalos do nível de lux são os seguintes:

    • Muito escuro: < 6 lux

    • Escuro: 6-100 lux

    • Claro: 101-300 lux

    • Muito claro: > 300 lux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?