DUG_Unica Sensor de movimento com interruptor_WH-00

Definir o temporizador de deteção de movimento

Pode definir o temporizador de deteção de movimento.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento > Temporizador de deteção de movimento e selecione qualquer uma das seguintes opções:
    • 15 seg

    • 30 seg

    • 45 seg

    • 1 min

    • 5 min

    • Hora específica

    SUGESTÃO: A Hora específica permite-lhe definir manualmente quanto tempo a luz deve permanecer acesa após a deteção de movimento. O limite máximo de tempo que pode adicionar é até 59 min 59 seg.
    NOTA: O temporizador de deteção de movimento está definido para 5 min por predefinição.
  3. No ecrã superior direito, toque em Definir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?