DUG_Sensor de inundación _WH-03

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puedes crear automatizaciones basadas en tus necesidades.
Para crear una automatización:
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Pulsar Automatización > para crear una automatización.
    NOTA: Se pueden agregar un máximo de 10 automatizaciones.
  3. Toque Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Toque Añadir condiciones y seleccione una de las siguientes (C):
    • Cambio de estado del dispositivo: Seleccione un dispositivo que habilite la automatización.
    • Modo Ausente: Activar / Desactivar el modo ausente para activar una acción.
      SUGERENCIA: El modo ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, el regulador o cerrar la persiana, etc. Para obtener más información, consulte modo Ausente.
  5. Pulse El estado del dispositivo cambia > Sensor de inundación y seleccione cualquiera de las siguientes (D):
    • No hay fugas
    • Fuga detectada
    Por ejemplo, cuando se detecta una fuga de agua.

    NOTA: .
    • Se pueden agregar 10 condiciones como máximo.

    • Para eliminar la condición, deslícela hacia la izquierda y luego pulse .

  6. Para establecer una hora específica para su automatización, pulse Cuándo > Agregar tiempo y seleccione una de las siguientes (D):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado
    • Período de tiempo Durante el día, Horario nocturno, Personalizado
    NOTA:
    • Se pueden agregar un máximo de 10 entradas.

    • Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  7. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):
    • Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
    • Espere: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta característica es útil para retrasar acciones en una automatización.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

    • Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y toque la .

  8. Introduzca el nombre de automatización (F).

    Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  9. Pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización.
    Usar la (G) puede activar o desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?