DUG_Sensor de inundación _WH-03

Configuración de la notificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede activar o desactivar la notificación del sensor.
Para activar o desactivar la notificación del sensor:
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Pulsar Dispositivos > Sensor de inundación > Notificarme si se detecta una fuga (A) para activar o desactivar las notificaciones del sensor.
    SUGERENCIA: Además, puede activar o desactivarlas notificaciones del sensor pulsando en la página Inicio Sensor de inundación > Configuración del dispositivo > Notificarme si se detecta una fuga (A).
    NOTA:
    • El interruptor de conmutación de notificación sensor (A) se encuentra desactivado por defecto.

    • Las notificaciones creadas mediante automatización se tratan como notificaciones independientes.

    • Cuando el sensor detecta agua, envía una notificación y una alarma sonora, y la alarma continúa hasta que el sensor se retira del agua.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?