DUG_Detetor de fumo DC_WH-03

Indicações de LED

Emparelhamento

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão Configurar/Repor 3 vezes

O LED de status pisca ambarizado, uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o pareamento estiver concluído, o LED de status pisca verde por algum tempo antes de desligar.

Reposição

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão Configuração/Reposição 3 vezes e mantenha-o premido durante > 10 s .

Após 10 s, o LED de status começa a piscar em vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. O dispositivo é então reiniciado e o LED de status começa a piscar em verde antes de desligar.

Em funcionamento

Modo de operação LED de stand-by Som de alarme Duração

Modo normal/modo de stand-by

Pisca a cada 48 s

Desligado

Modo de alarme

Alarme local *

Pisca a cada 1 s

3 sinais sonoros a cada 4 s

Alarme interligado

Desligado

3 sinais sonoros a cada 4 s

Modo de teste

1 intermitência a cada 1 s

3 sinais sonoros a cada 4 s

Até o botão de teste/silêncio ser solto

Teste de interligação sem fios

Desligado

3 sinais sonoros contínuos a cada 4 s

25 s

Modo silêncio

Pisca a cada 8 s

Desligado

10 min

Modo de bateria fraca

Pisca a cada 48 s

1 sinal sonoro a cada 48 s

Fim de vida útil: substituir detetor de fumo

Modo de falha

2 intermitências a cada 48 s

2 sinais sonoros a cada 48 s

Até a falha ter sido resolvida

Modo de adiamento

Bateria fraca

Pisca a cada 24 s

Desligado

10 horas

Falha

2 intermitências a cada 24 s

Desligado

10 horas

Memória do alarme

Pisca a cada 48 s

Desligado

10 horas

NOTA: Para todos os modos de funcionamento, o LED pisca a vermelho.

* Para alarmes de fumo locais, todos os LEDs vermelhos piscam, enquanto que, para alarmes de temperatura local, apenas o LED vermelho de espera pisca.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?