DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Definir o brilho do LED

Pode alterar o brilho do LED para o mínimo e o máximo manualmente ou através da aplicação Wiser Home.

Alterar manualmente o brilho do LED

  1. Quando o sensor de fumo estiver no modo de espera, pressione ligeiramente o botão de teste/silêncio 3 vezes em 2 s.

  2. Quando o LED vermelho estiver ligado, pressione ligeiramente o botão de teste/silêncio para alternar o brilho do LED entre Mín. e Máx.

  3. Pressione novamente o botão de teste/silêncio 3 vezes em 2 s para guardar o nível de brilho ajustado. Caso contrário, pode esperar 30 s até o LED de espera se desligar e, em seguida, o nível de luminosidade será guardado.

Alterar o brilho do LED através da aplicação

  1. No ecrã inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Sensor de fumo > Indicador LED (A).

  3. Prima brevemente o botão Configurar/Repor (S/R) no dispositivo para o ativar antes de alterar o nível de luminosidade.

  4. Na aplicação, selecione uma das seguintes opções (B):

    • Máximo

    • Mínimo

  5. Toque em OK.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.