DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Manutenção e limpeza

Recomenda-se uma inspeção mensal para ajudar a garantir que o sensor de fumo está isento de poeira, sujidade e insetos. O sensor de fumo pode ser aspirado (fortemente recomendado) ou escovado com uma escova macia para remover o pó acumulado, a sujidade ou a gordura da cozinha. Aplique uma pequena quantidade de spray de superfície para insetos num pano e limpe à volta do(s) sensor(es) de fumo a cada 3 a 6 meses para mitigar a entrada de insetos.

IMPORTANTE:
  1. Teste sempre o sensor de fumo depois de o limpar. Para mais informações, consulte testar o dispositivo.

  2. Se necessário, consulte as instruções de instalação para obter mais informações sobre a instalação do sensor de fumo.


AVISO
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO
  • Teste com regularidade o sensor de fumo para garantir a sua funcionalidade e se a bateria está em boas condições.
  • Substitua o sensor de fumo ao fim de 10 anos a contar da data de fabrico.
  • Não abra a caixa do sensor de fumo nem proceda à sua reparação. Não existem peças no interior que possam ser reparadas.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?