DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Indicações LED

Emparelhar

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão Configurar/Repor 3 vezes

O LED de estado pisca a âmbar, uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o estado do LED fica a verde durante algum tempo, antes de se desligar.

Repor

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão Configurar/Repor 3 vezes e mantenha-o pressionado durante > 10 s.

Após 10 s, o LED de estado começa a piscar a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será reposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o dispositivo reinicia e o LED de estado começa a piscar a verde antes de se desligar.

Funcionamento

Modo de funcionamento LED de modo de espera Som de alarme Duração

Modo normal/Modo de espera

Pisca a cada 48 s

Desligado

Modo de alarme

Alarme local *

Pisca a cada 1 s

3 sinais sonoros a cada 4 s

Alarme interligado

Desligado

3 sinais sonoros a cada 4 s

Modo de teste

1 intermitência a cada 1 s

3 sinais sonoros a cada 4 s

Até soltar o botão de teste/silêncio

Teste de interligação sem fios

Desligado

3 sinais sonoros contínuos a cada 4 s

25 s

Modo de silêncio

Pisca a cada 8 s

Desligado

10 min

Modo de bateria fraca

Pisca a cada 48 s

1 sinal sonoro a cada 48 s

Fim de vida útil: substituir o sensor de fumo

Modo de falha

2 intermitências a cada 48 s

2 sinais sonoros a cada 48 s

Até a falha ter sido resolvida

Modo de adiamento

Bateria fraca

Pisca a cada 24 s

Desligado

10 horas

Falha

2 intermitências a cada 24 s

Desligado

10 horas

Memória do alarme

Pisca a cada 48 s

Desligado

10 horas

NOTA: Para todos os modos de funcionamento, o LED pisca a vermelho.

* Para sensores de fumo locais, todos os LED vermelhos piscam, enquanto que para os alarmes de temperatura locais, apenas o LED vermelho de espera pisca.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?