DUG_Sensor fuga de água _WH-05

Indicações de LED

Emparelhamento

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima a tecla de função 3 vezes

O LED pisca a cor de laranja , uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED pisca a verde durante algum tempo, antes de desligar.

Reposição

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima 3 vezes a tecla de função e mantenha premida uma vez durante > 10 s.

Passados 10 s, o LED começa a piscar a vermelho.

O sensor está no modo de reinicialização. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. O sensor é então reiniciado e o LED começa a piscar a verde antes de desligar.

Nível da bateria

Indicação LED

Estado

O LED pisca a cor de laranja uma vez por minuto com um sinal sonoro.

A bateria está fraca (< 10%), substitua a bateria.

NOTA: Aparecerá um pop-up de notificação na aplicação.

Identificar o dispositivo

Indicação LED

Estado

O LED pisca a verde.

  O sensor está conectado ao Wiser Hub .

NOTA: Esta função é iniciada a partir da aplicação para identificar o sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?