DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-05

Gerät aus dem Wiser-System entfernen

Mit der Wiser-App können Sie das Aktor aus dem System entfernen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Unterputz-Dimmaktor > Löschen (A).

    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts wird das Aktor zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen leuchtet die LED gelb auf und zeigt an, dass das Aktor bereit ist, eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herzustellen.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Aktor ein Problem auftritt, siehe Gerät manuell zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?