DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-07

Testen des Geräts

Vor der Verwendung müssen Sie das Puck- manuell testen und sicherstellen, dass es funktioniert, wenn es mit den Beleuchtungsgeräten verbunden ist.

WARNUNG
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
  • Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
  • Betätigen Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

  • Drücken Sie die Test- einmal, das verbundene Beleuchtungsgerät schaltet sich ein/aus.

  • Halten Sie die Test- gedrückt, um die Dimmstufe des verbundenen Beleuchtungsgeräts einzustellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.