DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-07

Einen Moment erstellen

Mit Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Momente > .
  2. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
    TIPP: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihren Moment darstellt, indem Sie auf tippen.
  3. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  4. Wählen Sie die Geräte (C) aus, die Sie dem Moment hinzufügen möchten, und tippen Sie auf Fertig.
  5. Wenn Sie alle Geräte ausgewählt haben, tippen Sie auf Fertig.
  6. Tippen Sie auf der Seite Moment-Einstellungen auf das Gerät, um die Bedingung einzustellen. Wählen Sie beispielsweise Unterputz-Dimmaktor aus.
    • Tippen Sie zum Einschalten auf (D).
    • Ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern (E), und tippen Sie auf Einstellung in der oberen rechten Ecke.
  7. Nachdem Sie alle Bedingungen festgelegt haben, tippen Sie auf Speichern.
    Sobald Sie den Moment gespeichert haben, wird er auf der Registerkarte Momente angezeigt. Tippen Sie auf den Moment, um ihn zu aktivieren.
    VORSCHLAG: Wenn Sie die erstellten Momente auf dem Startbildschirm anzeigen möchten, gehen Sie zu Start > > Startbildschirm > Momente und aktivieren Sie den Schalter für Momente.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.