DUG_Micro módulo interruptor_WH-07

Eliminación del dispositivo

  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo interruptor > Eliminar (A).
    NOTA:
    • Al eliminar el dispositivo, se reiniciará el puck. Después de reiniciar, el LED se vuelve ámbar indicando que el dispositivo está listo para emparejarse con otra red.

    • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del puck, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?