DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Emparejamiento del interruptor inalámbrico con micromódulo control de persianas (puck)

  1. Pulse brevemente el pulsador superior 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.

  2. ADVERTENCIA
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
    • Observe la normativa vigente para trabajar con piezas activas.
    • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la norma EN 60900.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
    Siga cualquiera de las opciones para emparejar el puck:
    • Pulse brevemente el botón de configuración/reiniciar 5 veces consecutivas con gran rapidez en el puck.
    • Pulse brevemente el pulsador mecánico derecho 5 veces consecutivas con gran rapidez.
    El LED de estado parpadea en verde en el puck.
    NOTA: Si el puck se encuentra detrás del botón pulsador doble mecánico, el LED de estado no estará visible.

    La persiana se mueve hacia arriba y hacia abajo un par de veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el puck. El puck se puede controlar ahora a través del interruptor inalámbrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?