DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-08

Parkoppla den trådlösa omkopplaren med jalusibrytarpucken

  1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.
    Statuslysdioden blinkar grönt.

  2. VARNING
    RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
    • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
    • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
    Följ något av alternativen för att parkoppla pucken:
    • Tryck kort 5 gånger på inställnings-/återställningsknappen på pucken.
    • Tryck kort på den högra mekaniska tryckknappen 5 gånger i snabb följd.
    Statuslysdioden blinkar grönt på pucken.
    OBS: Om pucken sitter bakom den mekaniska dubbla tryckknappen är statuslysdioden inte synlig.

    Jalusin åker upp och ner några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och pucken. Pucken kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?