DUG_Micromódulo Estores_WH-08

Emparelhar o interruptor sem fios com o micromódulo persianas (Relé)

  1. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.

  2. ATENÇÃO
    PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
    • Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
    • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
    O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
    Siga qualquer uma das opções para emparelhar o relé:
    • Prima brevemente o botão configurar/repor 5 vezes numa sequência rápida no relé.
    • Prima brevemente o botão de pressão mecânico direito 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde no relé.
    NOTA: Se o relé estiver localizado atrás do botão mecânico de pressão duplo, o LED de estado não estará visível.

    O estore move-se para cima e para baixo algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no relé. O relé pode agora ser controlado pelo interruptor sem fios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?