DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Configuration d’un programme

Le volet peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes horaires à tout moment. Les appareils peuvent être entièrement commandés par un programme. Une fois le programme réglé, les équipements fonctionnent à un moment défini.
Pour créer un programme :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Programmes > .
  2. Entrez le nom du programme (A).
  3. Sélectionnez un type d’appareil (B).
  4. Sélectionnez la liste des appareils (C) auxquels le programme doit s’appliquer.
  5. Appuyez sur Créer.
  6. Appuyez sur pour ajouter un événement.
  7. Sélectionnez un état (Ouvert/Fermé/Pourcentage) (D), une période (E) et appuyez sur Enregistrer.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez « Jours », appuyez sur , réglez l’état marche/arrêt et l’heure.

    • Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .

      • Appuyez sur Programme et sélectionnez un programme existant, puis appuyez sur Copier.

      • Appuyez sur Journée, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et appuyez sur Copier.

      • Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la durée restante dans l’onglet Contrôle sous le nom de l’équipement.

    • Dans le coin en haut à droite de l’écran, appuyez sur et sélectionnez l’interrupteur à bascule Suivre le programme horaire pour activer/désactiver le programme.

    • Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la durée restante dans les écrans suivants :

      • Écran de contrôle de l’appareil.

      • Onglet Contrôle sous le nom de l’appareil.

      • Section Appareils préférés sur l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?