DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Einrichten eines Zeitplans

Die Jalousie kann durch einen Zeitplan gesteuert und ausgelöst werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, folgt das System dem aktiven Zeitplan. Sie können die Zeitpläne jederzeit erstellen oder ändern. Die Geräte können vollständig nach Zeitplan gesteuert werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, funktionieren die Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt.
So erstellen Sie einen Zeitplan:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Zeitplan > .
  2. Geben Sie einen Namen des Zeitplans ein (A).
  3. Wählen Sie einen Gerätetyp (B).
  4. Wählen Sie die Geräteliste (C), für die der Zeitplan gelten soll.
  5. Tippen Sie auf Erstellen.
  6. Tippen Sie auf , um ein Ereignis hinzuzufügen.
  7. Wählen Sie einen Status (Geöffnet/Geschlossen/Prozent) (D), die Zeitdauer (E) und tippen Sie auf Einstellung.
    VORSCHLAG:
    • Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage aus, tippen Sie auf , stellen Sie den Ein-/Aus-Status und die Uhrzeit ein.

    • Sie können den bestehenden Zeitplan in einen anderen Zeitplan oder die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf .

      • Tippen Sie auf Zeitplan, wählen Sie einen bestehenden Zeitplan aus und tippen Sie auf Kopieren.

      • Tippen Sie auf Tag, wählen Sie die Tage aus, die Sie zuweisen möchten, und tippen Sie auf Kopieren.

      • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die bis zur Uhrzeit auf der Registerkarte Kontrolle unter dem Gerätenamen.

    • Tippen Sie auf dem Bildschirm oben rechts auf und wählen Zeitplan verwenden Umschalter zum Ein-/Ausschalten des Zeitplans.

    • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die bis zur Uhrzeit auf den folgenden Bildschirmen:

      • Bildschirm zur Gerätesteuerung.

      • Registerkarte Kontrolle unter dem Gerätenamen.

      • Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?